数字电影:创启华章,征程未央

德州仪器这一项技术,改变现在与未来的交互体验。

08 8月 2024

在庆祝 DLP Cinema® 技术面世 25 周年之际,德州仪器的 DLP 产品创新者齐聚一堂,品味往昔,憧憬未来,续写辉煌篇章。

1999 年 5 月 16 日,“星球大战 1:幽灵的威胁”首映象征着电影业从胶片时代迈入数字影院时代的转折点,这是第一部通过采用 DLP Cinema® 技术的数字放映机进行公开放映的电影。

DLP 技术使用数字微镜器件 (DMD),这种器件是由数百万个微镜组成的阵列,通过光源进行输出投影。

DLP Cinema 技术从低分辨率原型发展至今,不仅改变了电影体验,而且改变了无数应用的交互方式。

DLP® 技术驱动电影革新

在数字显示技术诞生之前,电影制作者使用的是赛璐珞胶片。胶片易碎,复制成本高昂,很难完好无损地运送到电影院。“以往,电影首映之日,只能在数千家影院上映。”德州仪器前 DLP® 正投投影和 DLP Cinema 业务经理 Dave Duncan 表示。

即使胶片能完好无损地被送达纽约或洛杉矶这样的大城市,但由于胶片的易损特性,反复使用和运输会导致胶片出现瑕疵和缺陷,因此在较小的城镇和影院,影片状态远不及原版。 “当我们在我的家乡印第安纳州西拉斐特观看影片时,却发现画面斑驳,色泽暗淡。”Dave 说道。

20 世纪 90 年代,Dave 和他的团队前往好莱坞,运用电影行业的专业知识来完善原型。他们会见了制片人、导演、摄影师、发行高管以及电影技术专家。历经数月,DLP 产品团队整合了他们的反馈意见,不断完善这项技术。Dave 表示,当技术人员无法再区分胶片图像与数字图像的差异时,团队便意识到“他们已经彻底革新了电影”,并为观众打造了始终如一的卓越观影体验。

电影领航,众业同辉

尽管电影行业在过去 25 年里发生了翻天覆地的变化,但 DLP 技术改变人们体验和使用这项技术的方式始终如一。

“基于 DLP 技术的显示屏因鲜艳的色彩、高对比度和清晰的图像而引人注目。一直以来,DLP 技术始终致力于提供身临其境的神奇体验。”德州仪器 DLP 产品副总裁兼总经理 Jeff Marsh 表示。在汽车、教育和游戏等多个行业和领域,DLP 技术均能帮助提升用户的视觉体验。

在汽车领域,DLP 技术可以增强车辆与行人以及车辆与车辆之间的通信,有助于提供更加安全的驾驶体验。光导前照灯帮助驾驶员检测行人并适应路况,根据需要关闭前照灯或提高/降低灯光亮度。

在课堂上,交互式白板等技术仅允许一两个学生进行内容交互,而 DLP 投影仪可以使整面墙变成交互式显示屏,为更多的学生和教师创造更具吸引力和包容性的体验。

DLP 技术甚至正在改变我们与视频游戏交互的方式。新型显示产品现在可以实现比以往任何时候更低的延迟,使得投影仪能够与最快的游戏显示器相媲美。

“我们不仅精于打造令人赞叹的显示产品,同时提供一系列与显示截然不同的光控产品。”Jeff 强调道,特别是 DLP 技术在诸如印刷电路板 (PCB) 制造及工业 3D 打印等前沿领域的应用。以 PCB 制造为例,DLP 光控技术正引领一场技术革新,从传统掩膜光刻技术向更高效、更灵活的直接激光成像技术迈进。在过往的掩膜光刻流程中,一旦设计有所变动,整套掩膜便需全盘替换,加之掩膜的自然老化以及随之而来的清洁、检验等额外成本,无疑增加了制造成本的负担。而 DLP 技术凭借其卓越的实时可编程性和高分辨率优势,使直接激光成像技术能够显著降低总制造成本,同时提升成品器件的产出率。这一技术还能缩小布线(即传输电流的导电路径)之间的线距,从而提供采用先进封装的机会,最终缩短半导体芯片之间的距离。

对于工业 3D 打印,DLP 技术可以投射多种光波长来熔化或硬化介质,实现高精度曝光、快速更新和可靠运行。在制造中使用 DLP 产品可以缩短设计周期,有助于更快地调整原型,并最终打印出生产器件。

前瞻未来,无限可能

如今,90% 的影院都采用 DLP 技术来保证图像质量。秉承在数字投影和电影领域所取的探索精神,DLP 团队持续不断地寻求突破与创新。现在的 DLP 技术方案比以往任何时候都更小巧、更经济实惠。

“10 年前,增强现实眼镜、游戏显示器和汽车内部投影显示屏尚未进入大众视野。随着技术的不断精进,我们已然开启了通往新领域的大门。”Jeff 说道。

当 DLP 团队回顾在电影领域的光辉历史与卓越成就的同时,他们亦不忘展望未来,以期再创辉煌。“投影显示是我们的核心基石,”Jeff 说,“依托这一技术,我们得以探索更多新的应用领域。而这只是我们辉煌未来的开端。”