新闻亮点:
- 新的 DLP® 控制器相比上一代尺寸缩小 90%,可助力家用投影仪、游戏投影仪和增强现实眼镜等消费类应用实现紧凑设计。
- 设计人员可以在尺寸大幅缩小的情况下复刻出沉浸式高端游戏显示器的体验,显示延迟为亚毫秒级,帧速率高达 240Hz。
中国上海(2024 年 8 月 28 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日推出一款新的显示控制器,可适配超小型、高速且低功耗的 4K 超高清 (UHD) 投影仪。德州仪器的 DLPC8445 显示控制器尺寸仅为 9mm × 9mm,相当于一支铅笔橡皮擦的宽度,是目前其同类产品中尺寸更小的一款产品,同时能够以超低延迟提供 100 英寸或更大的对角线显示,而且图像质量生动逼真。当与DLP472TP 兼容型数字微镜器件 (DMD) 和 DLPA3085 电源管理集成电路 (PMIC)/LED 驱动器结合使用时,德州仪器的新型控制器支持设计人员在紧凑型投影仪中复刻出高端电视和游戏显示器的显示体验。
如需更多信息,请访问 ti.com.cn/DLPC8445。
德州仪器 DLP 产品部副总裁和总经理 Jeff Marsh 说:“沉浸式的视觉娱乐体验已不再局限于电影狂热者与游戏爱好者,它正逐步渗透至广大日常消费者的生活之中。昔日,他们需要使用大电视或显示器来获得清晰的显示效果;而今,借助家用投影仪或游戏投影仪,他们便可将墙壁变成任意尺寸的屏幕,享受 4K UHD 画质。我们的新控制器就是德州仪器 DLP® 技术帮助工程师开发随享震撼视觉盛宴的最新诠释。”
随处呈现大屏游戏和投影画面
消费者愈发寻求对电影、游戏和电视节目等内容的沉浸式体验,家用投影仪和游戏投影仪越来越受欢迎。凭借德州仪器新推出的 DLPC8445 控制器和 DLP472TP DMD,设计人员可提供具备亚毫秒级显示延迟的投影设备,其性能不仅可与全球高端游戏显示器相媲美,甚至或能超越其表现,缩短了玩家的滞后时间。
支持可变刷新率 (VRR) 是 DLP 芯片组的重要特性,设计人员可借此轻松同步帧速率并消除延迟、图像撕裂和卡顿,为游戏玩家提供更好的显示效果。先进的图像校正功能可动态调整表面缺陷,便于消费者随享卓越的游戏和观看体验。这也是本系列第一款为激光照明电池供电型投影仪设计的 DLP 控制器。
三十余年来,TI DLP® 技术一直影响着人们体验内容的方式,通过提供高分辨率显示和先进的光控制解决方案,从电影院到家庭甚至在旅途中,人们都能获得生动、清晰的图像质量。
如需了解更多,请阅读技术文章“随享大屏游戏体验:设计高达 240Hz 的便携式 4K UHD 游戏投影仪”。
如需了解更多,请访问 ti.com.cn/DLP。
TI.com 现货发售
- 新款 DLPC8445 控制器、DLP472TP DMD 和 DLPA3085 PMIC 支持预量产,现可通过 TI.com 采购。
- DLPC8445 是本系列的第一款器件。未来采用新控制器技术的芯片组将具有尺寸和分辨率各异的 DMD,用于顺应增强现实眼镜等显示应用的新趋势。
- 支持多种付款方式和发货方式。
关于德州仪器 (TI)
德州仪器是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。
登陆 TI.com.cn 了解更多详情。
商标
DLP 是德州仪器 (TI) 的注册商标。所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。