想象一下这种可能性:医生可以通过无线网络实时检查生命体征,因此患有心脏病的新生儿无需留在医院,在家即可进行治疗。或者,农民可以使用增强现实技术来远程监控牲畜或检查田地的状况。
每天发送和接收大量有线或无线数据对我们的日常生活产生着重大影响,并在高度互联的世界中推动着经济发展。技术对于释放这些机会至关重要。
数据已成为普遍需求
20世纪是石油和大宗商品时代,而21世纪则是大数据时代。在数十亿计的人和机器互连的世界中,数据流呈指数级增长,这种增长目前还无上限。
从虚拟健康和智能农业到智能城市和智能工厂,数十亿计的新电子设备将互联起来,作为数据来源提供并使用这些数据。每天通过分析由工厂传感器产生的数以万亿字节(Terabytes)的数据,以提高生产线的效率。今天由半自主设备收集的数据将在未来实现更多的自主权。自动化楼宇将帮助我们提高生产力,让我们的生活更加环保。
通信和数据处理基础设施将提供有用、可行且有价值的数据,为市场中的领导者以及在信息高速公路行进的数十亿计的其他人服务。
在不远的将来,如果您无法访问数据,您的生活将受限,就像无法获得电力一样。

数据由二进制数字和符号表示。就像交响乐团中的每位音乐家统一由指挥引导与其他演奏者保持合拍协调一样,稳定的时钟和时间参考对于二进制数字和符号的同步生成和传输至关重要。
当高速数据通过电缆穿过城镇或海洋,从数据中心的一个机架到达另一个机架,通过无线系统中的以太网,或者通过高速电路板,都需要使用超洁净的计时参考进行同步或重建。如果时钟信号的边缘不精确,则可能在错误的时刻对模拟信号进行采样。或者,如果无线射频(RF)接收器的频率不稳定,则接收的信号可能无法正确解调。
新技术为您解忧
几代人以来,石英晶体谐振器已被用作电子系统中时间和频率的参考。然而,这种方法可能成本高、耗时长且开发复杂。它也易受环境压力的影响。
我们的突破性新型TI体声波(BAW)技术将为有线和无线系统提供更洁净的计时参考。TI BAW谐振器的工作频率比石英晶体高几个数量级。它通过压电效应产生稳定的电信号。极高频率的周期信号提供计时参考。
我们基于TI BAW技术增强了对Zigbee®技术、低功耗蓝牙和Wi-Fi®技术的无线解决方案性能和易用性的支持标准,并为下一代无处不在的连通性铺平了道路。
了解更多信息:Ahmad Bahai解释了我们的TI BAW技术如何为高速连通性铺平道路。