TI的革新者开发出有助于开拓 TI 毫米波 (mmWave) 雷达的新应用后,工程师即可在多种场景(涵盖车辆、工厂、智能家居等)下应用经济实用的传感器技术,构建一个更加安全的世界。要了解关于雷达和 CMOS 技术性价比的更多信息,请参阅愿景畅想博客文章。
Dan Wang 毕业后的第一份工作,便是和 TI 革新者团队一起,在技术世界里创造出人意料的惊喜。
他们勇于接受严峻的挑战,使用 CMOS(互补金属氧化物半导体)模拟设计开发了首个片上毫米波雷达系统,使原本昂贵的雷达检测功能变得经济实用并且可以轻松集成到价值 20,000 美元的车辆中。
那时候,创建一个这样的系统实非易事。而当时,Dan 及其团队成员正全力准备向一家大型汽车制造商展示这种系统如何将车辆安全提升到更高级别。他们将雷达技术浓缩并装载到了大约一美元硬币体积大小的系统中,且精度很高,可以帮助车辆在任何路况下进行检测并避免碰撞事故。
“这是一项颠覆性的技术突破,”Dan 表示。“通过使用 CMOS 技术,我们可以大幅提高雷达传感器的集成度并显著降低成本。我还记得第一次把八个小型测试传感器放置在车辆周围,看到它们传输环境的 360 度全景三维视图时的情景,那种激动心情我至今难忘。”
如今,她依然致力于为工程师们展示这项技术新的可能性并启发他们构想下一个亮点。她是级联毫米波传感器(可帮助车辆更清晰地检测前方远处物体的高分辨率图像传感器)领域的领军人物,并且热衷于开发适用于新毫米波应用的算法。
“我认为,毫米波技术潜力巨大,有助于提升工厂、楼宇、家居以及日常生活的安全性。”她说。“一切才刚开始。”
汽车内部和外部安全性
Dan 的工作就是帮助客户设计算法。
算法可以帮助工程师了解如何充分利用我们的技术,并在工程师反馈的基础上来定义新一代器件。Dan还可能会展示 TI 级联雷达(使用多个同步器件作为单个设备处理数据)如何检测前方超过 300 米远处的另一辆车、区分非常靠近行驶的两辆车并提醒驾驶员采取适当措施。
毫米波雷达仍是一项相对较新的技术,因此,对于 Dan 来说,每天都是新的尝试。她的团队成员持续钻研和开发适用于新应用的算法,从而帮助提升车辆内部和外部的安全性。
“起初,大家都知道毫米波技术在高级驾驶辅助系统中有很大的应用潜力,但我们知道还有非常多其他应用有待探索,”她表示。“我们一直在研究工业应用和车内传感,发掘毫米波传感器的巨大潜力。”
在车辆内部,毫米波传感器可以通过以下方式来提升安全性:提醒家长后座儿童的情况、提醒乘客系好安全带、监测驾驶员的警觉性和生命体征以及仅使用手势即可与车内系统进行交互。
上述功能同样可用于提升家居安全性,比如老人跌倒时可以向家庭成员发出警报,还可以用于实现机器人在工厂内与人们安全地进行协作。这些功能都是全新的,并且还在不断发展。根据 Dan 的预测,未来的趋势将是发展更小型、更智能的传感器,并且这些传感器可以使用机器学习来更好地对物体和信息进行分类。
“展望未来的雷达技术,我们认为更加经济实用的高性能传感器将有潜力影响更多市场领域,”她说。“二十年后,它会成为我们主要使用的传感器,遍布目光所及之处。”
热衷于创造更美好的世界
发掘TI 毫米波雷达的全新应用(车辆、工厂和家居内部)再次展示了 TI 革新者热衷于通过半导体技术降低电子产品成本,让世界变得更美好。我们多年来坚持不懈,每一次进步和突破性创新都建立在上一代创新的基础之上,使电子产品变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠。在 TI,这就是工程的进步。这正是我们数十年来以至现在一直在做的事。