显示全部
显示全部
2021年7月4日 | 公司新闻

德州仪器宣布收购美光科技300mm晶圆厂,扩大成本优势与供应链控制

位于美国犹他州Lehi的工厂,将成为TI第四座300mm晶圆厂

2021年6月24日

德州仪器:什么支撑了5G基站的飞跃式发展?

4G改变生活,5G改变社会,只是这个改变并没那么容易。

2021年6月21日

德州仪器:如何打造更快速、更安全且更智能的充电桩

当充电桩在2020年被列入新基建的七大项目之中时,人们似乎看到了一个万亿元的市场即将被撬动,随之超过26个省市密集出台了50余项与充电设施相关的政策。但现实是,根据智研咨询提供的数据显示,在过去的一年里充电桩的出货量虽有明显上升(从12万到近30万),却未出现期望中的井喷。

2021年6月9日

TI通过全新的SAR ADC系列(包括18位ADC),缩小高速和精度的差距

工程师可设计出具有超高动态范围和超低延迟、同时降低65%功耗的高速数字控制环路

2021年5月16日

德州仪器宣布与中车株洲所签署升级联合设计实验室合作备忘录

德州仪器(TI)4月28日宣布与中国领先的轨道交通设备制造商中车株洲电力机车研究所有限公司签署谅解备忘录,升级共同运营的联合设计实验室,实现更广泛、更深层次的合作。

2021年4月7日

TI首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流控制器发布

支持工程师实现更小的低EMI电源设计
设计人员可以使用TI全新的降压控制器来优化工业和汽车电子产品中电源的尺寸和EMI

2021年3月3日

集成式0级BLDC电机驱动器将MHEV 48V电机驱动系统尺寸缩小多达30%

德州仪器 (TI) 的新款电机驱动器可使轻混电动车系统达到ASIL D功能安全等级,并提供更高的栅极驱动电流

2021年2月22日

德州仪器宣布任命姜寒担任公司副总裁兼中国区总裁

德州仪器今天宣布任命姜寒担任德州仪器公司副总裁兼中国区总裁。在此职位上,他将领导德州仪器中国销售和市场应用团队,并负责中国区的整体运营。在过去的35年里,德州仪器植根中国市场,建立了强大的本地运营体系,包括制造、研发,产品分拨中心和遍布中国的销售和技术支持团队。德州仪器前副总裁兼中国区总裁胡煜华女士(Sandy Hu)将会离开德州仪器,接受一个新的职业机会,去向尚未公开宣布。