可将电池寿命延长50%,并提供更低的IQ
工程师可实现高达三倍的输出电流,并扩大楼宇自动化和电网基础设施应用的可用电池容量
北京2020年9月2日 -- 德州仪器近日推出TI首款DC/DC降压-升压转换器,其结合可编程输入电流限值和集成动态电压调节功能,可将电池寿命延长至少50%。TPS63900保持业界更低的静态电流(IQ)75 nA,在10 µA时提供92%的效率,且提供的输出电流为竞争产品的三倍,可帮助工程师延长电池供电的工业和个人电子产品应用的寿命。
工程师面临的普遍挑战是:在设计低IQ的同时提供足够的输出电流,以通过如窄带物联网(IoT)、蓝牙低功耗等常用射频标准以及远程和无线M-Bus在连接的智能电网应用和网络之间发送信号。TPS63900可帮助工程师在电池供电的无线连接应用中节省能源。
有关TPS63900的更多信息,请参见www.ti.com/product/TPS63900。
集成动态电压调节功能,将电池寿命延长至少50%
TPS63900集成了动态电压调节功能,可在提供功率的同时保持系统处在有效运行所需的更低电压,从而更大限度地延长了电池寿命并减少工业应用所需的维护。
此功能使设计工程师能够优化超低功耗传感器和无线连接集成电路的电源体系结构,从而支持使用一次电池可运行至少10年的应用。例如,降压-升压转换器可与TI的MSP430FR2155安全传感器或无线IoT传感器配对使用,以监控水泵的振动,进行预测性维护并帮助降低成本。如要了解更多,请阅读:"延长流量计电池寿命的5种最佳做法。"
可编程输入电流限值更好地提高可用电池容量和安全性
作为TI最低的集成可编程的输入电流限值的IQ降压-升压转换器,TPS63900可对超级电容器进行高效充电,以缓冲峰值负载、保护电池容量并延长系统寿命和性能。全充式超级电容有助于缓冲操作需要高峰值电流的组件(如电动智能锁中的那些组件)所需的能量。
有关更多详细信息,以及需了解集成的可编程输入电流限值如何减少物料清单和总解决方案成本,请参见应用指南:"使用输入电流限制来延长电池寿命。"
低输出电压纹波可提高可靠性
通过减少高达50%的由负载瞬变引起的输出电压纹波来提高连接应用的稳定性。新型降压-升压转换器的超快速瞬态响应可在保持内部调节环路有效的同时保持较低的IQ。此功能特别适用于诸如智能水表和燃气表等始终打开但在共享数据时需在短时间内消耗大量功率的应用。
封装、供货情况
现在可通过TI和授权分销商购买TPS63900,大小为2.5mm x 2.5mm,带晶圆小尺寸无铅(WSON)封装。完整卷带和定制卷带可登录TI.com及通过其他渠道获得。TPS63900EVM评估模块可在TI.com上购买。TI.com上提供多种付款和运输选项。
###
关于德州仪器(TI)
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球化的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn。
商标
所有其它商标和注册商标均归其各自所有者专属。