借助业界超高精度和超低功耗的湿度传感器,工程师可提高系统效率并延长工业和汽车系统寿命。
德州仪器 (TI) 于6月29日全新推出了先进的湿度传感器系列器件,不仅在业界具备超高可靠性和准确性以及超低功耗,还通过感应元件提供内置保护机制。借助HDC3020和HDC3020-Q1,工程师将能够创建更可靠的工业和汽车系统,使其能抵御潮湿造成的潜在损坏,并根据需要随时应对不断变化的湿度情况。
潮湿会影响汽车、电器和医疗设备等应用的系统性能和产品寿命。无论是延长产品在运输和储存期间的寿命,还是防止汽车摄像头起雾,抑或是控制建筑物中的空气流量和质量,这些都需要一个更可靠、更安全、更舒适的环境,因此越来越多的工程师会在相关系统中采用相对湿度(RH)传感器来对环境湿度进行测量。
与现有的相对湿度传感器相比,HDC3020和HDC3020-Q1的相对湿度测量精度更高且长期误差更小,可在各种应力条件下保持数据完整性,并在业界率先提供集成校正功能,可应对自然老化、环境压力或受到污染导致的精度漂移。如需了解有关长期漂移和精度影响的更多信息,请阅读技术文章《保持性能长期一致对相对湿度传感器的重要性》。
通过增强型感应元件提高系统可靠性
HDC3020和HDC3020-Q1在极端条件下的漂移比同类器件更低,每年相对湿度精度漂移小于0.21%,温度和湿度应力引起的相对湿度漂移小于5%(在高达85%相对湿度和85°C条件下测试得出)。这种稳定持久的精度可延长系统寿命,无需频繁更换或重新校准传感器。
当暴露于应力或污染物环境时,传感器还提供第二道防线:使用集成的漂移校正技术,该技术甚至可以消除传感器初始阶段的微小精度漂移。低温漂在长寿命应用中尤为重要,因为随着时间的推移,它可以实现更好的性能和更高的可靠性。
通过业界超高精度提高系统效率
在1.62V至5.5V的整个电源电压范围内和±1.5%相对湿度的超宽温度和湿度范围内,HDC3020和HDC3020-Q1均可提供更高精度(已通过美国国家标准与技术研究院的程序进行验证)。这种高精度可以实现更精确的系统控制,确保系统仅在必要时才运行,从而提高效率。
此外,HDC3020和HDC3020-Q1有多种引脚对引脚兼容的封装盖可供选用,例如可拆卸聚酰亚胺胶带盖和IP67级固定滤波器盖板。在组装和系统运行期间,这些盖板为器件提供入口防尘和防潮保护,并有助于传感器在污染环境下保持精度。
使用业界超低功耗的湿度传感器延长电池供电型系统的寿命
HDC3020和HDC3020-Q1可在1.62V至5.5V宽电源电压范围内提供纳安级超低功耗,支持在有效工作和睡眠模式下实现低功耗运行。自动测量模式支持在系统其余部分睡眠时定期进行湿度感应以捕获数据,从而进一步维持系统电池寿命,适用于冷链数据记录器、无线连接的环境传感器(例如空气质量监测器、智能家居或建筑物中的无线传感器节点)或IP网络摄像头等应用。
封装、供货情况
预量产版的8引脚无引线塑料小外形封装的HDC3020和HDC3020-Q1现已可购,仅通过TI.com.cn供货。TI.com.cn上提供了多种付款方式和发货方式。此系列器件还提供模拟输出和带保护盖封装的型号,预计将于今年年底上市。
关于德州仪器(TI)
德州仪器 (TI) 是一家全球化的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。