中国上海(2024 年3 月 18 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克代码:TXN)近日宣布,即将在 4 月 9 日至 11 日于德国纽伦堡举行的国际嵌入式展上展示新款嵌入式处理和连接产品,赋能更安全、更智能、更可持续的未来。欢迎各位莅临 3A 展厅 131 号 德州仪器展位,届时将会展示机器人、可再生能源和电动汽车等应用领域的最新进展。
如需了解更多信息,请访问 ti.com/ew。
德州仪器嵌入式处理业务部高级副总裁 Amichai Ron 表示:“嵌入式处理领域的进步正在重新定义全球工业及汽车应用的潜力。无论是机械臂、软件定义汽车还是储能系统,大量的子系统和功能正在实现比以往更多的传感、电机控制、通信和边缘 AI 能力。”
利用产品和技术助力工程师创新
德州仪器将会展示其创新半导体、软件开发资源和设计专业知识如何帮助开发人员转变设计,使之更智能、更安全、更具适应性。亮点介绍:
- 适用于几乎任何应用的可扩展处理技术
- 采用可扩展处理器的 AI 智能多显示器人机界面系统:德州仪器将会演示搭载集成式 AI 加速器的新款基于 Arm® 的处理器如何增强计算性能,以及如何支持极其复杂的人机界面系统同时运行多达三个显示器,通过统一软件平台更大限度地实现重用。
- 适用于工业、医疗和汽车系统的微控制器 (MCU):自从在 2023 年国际嵌入式展上推出 Arm Cortex-M0+ MCU 以来,德州仪器已为该产品组合新增 100 多款新的 MCU,提供了各种选择来满足内存、模拟集成或尺寸方面的任何设计要求,可以在元件和系统两个层面缩减成本和设计时间。
- 打造更智能、更安全的机器人
- 德州仪器将会着重展示高度集成的嵌入式处理器(如 TDA4VM)在 Amazon Robotics Proteus 自主移动机器人 (AMR) 的移动机器人安全控制器 (MRSC) 中的应用。此次展会将展示在下一代 AMR 应用领域中,创新半导体对于安全系统的重要性。
- 此外,德州仪器还将展示用于实现感知检测、精确电机控制、实时通信和 AI 能力的嵌入式技术和参考设计。
- 能源系统的电源转换、连接和控制
- 德州仪器将展示一种基于 GaN、采用无线连接的双向太阳能微型逆变器,该逆变器通过基于 IPv6 的 Sub-1GHz 无线网络来监测每个逆变器的电压和快速关断程序,还将展示如何使用智能手机通过低功耗 Bluetooth® 技术来调试微型逆变器,所有这一切都在单个双频器件上实现。
- 在另一项演示中,将会展示一种经过测试的即用型暖通空调 (HVAC) 应用领域变频空调室外机控制器参考设计。这种参考设计展示了一种为压缩机和风扇电机驱动器实现无传感器三相永磁同步电机矢量控制的方法,并实施数字交错式升压功率因数校正 (PFC),以便通过单个 C2000™ MCU 满足新的效率标准。
- 嵌入式开发的最快途径
- 德州仪器专家将会探讨 德州仪器开发人员专区中提供的各种硬件、软件和设计工具,帮助工程师使用德州仪器的处理器、MCU、无线连接和基于雷达的器件产品组合轻松进行开发。
国际嵌入式展演讲嘉宾
德州仪器专家将在 10 场会议中分享技术见解,涵盖工业控制连接技术、能源管理、医疗和机器人毫米波雷达检测等领域。请参阅 ti.com/ew 上的主题和时间安排。
嵌入式产品助力创造更加美好的世界
50 多年来,德州仪器终屹立业界前沿,致力于为工程师带来创新的嵌入式产品,帮助创造更加美好的世界。如需了解更多信息,请访问 ti.com/embedded。
###
关于德州仪器 (TI)
德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。如需了解更多信息,请访问www.ti.com.cn。
商标
C2000™ 是德州仪器 (TI) 的注册商标。所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。