Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
-
18 3月 2024
德州仪器近日宣布,即将在 4 月 9 日至 11 日于德国纽伦堡举行的国际嵌入式展上展示新款嵌入式处理和连接产品,赋能更安全、更智能、更可持续的未来。
-
06 3月 2024
德州仪器推出两个全新的功率转换器件产品系列,可帮助工程师在更小的空间内实现更高的功率,从而以更低的成本提供超高的功率密度。
-
20 9月 2023
作为光耦合器的引脚对引脚替代产品,可改善信号完整性并降低高达 80% 的功耗 全新光耦仿真器利用德州仪器基于 SiO2...
-
23 8月 2023
更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 EZShunt™...
-
18 5月 2023
通过将动力总成系统集成到紧凑的机械外壳中,可实现更实用、更高效的电动汽车 (EV) 如今,电动汽车的平均生产成本比传统内燃机汽车高出 12,000...
-
19 4月 2023
全新 SimpleLink™ 无线连接器件可在各类环境中 实现高效的 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙® 5.3 连接 上海2023年4月19日 /美通社/ -- 德州仪器...
-
28 3月 2023
工程师可以设计更小、更轻量和更经济适用的解决方案, 同时优化系统性能、效率和可靠性 上海2023年3月28日 /美通社/ -- 德州仪器...
-
20 3月 2023
在建筑、工业和零售自动化应用中,设计人员可以轻松且经济实惠地为多达 12 个摄像头添加视觉和 AI 处理功能 上海2023年3月20日 /美通社/ --...
-
16 3月 2023
全新 32 位通用 MCU 产品系列几乎适用于所有应用 中国上海(2023年3月16日)–德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日推出可扩展的Arm®...
-
18 1月 2023
设计人员可以使用 TI 的 ULC 技术打造面向汽车和工业应用的可靠且经济实惠的小型清洁系统 上海2023年1月18日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(Nasdaq...
-
11 1月 2023
符合 ASIL D 级标准的全新电芯监测器能以更高精度估算电动汽车续航里程 上海2023年1月12日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(Nasdaq...
-
11 11月 2022
全新上线的 APIs 便于客户直接获取 TI 器件的实时库存信息 上海2022年11月11日 /美通社/ -- 半导体的供应保障是电子行业持续关注的领域。德州仪器...
-
08 11月 2022
工程师可以在 Wi-Fi® 和 Thread 网络上安全可靠地连接各种品牌的智能家居生态系统中的设备 上海2022年11月8日 /美通社/ --...
-
08 9月 2022
Eric每年都会回老家,就在去年他看到老家的屋顶上新竖起了一排排的太阳能光伏板,立刻意识到乡亲们能够从中带来一定的收益,作为德州仪器(TI
-
19 7月 2022
2022年4月,彭博社一篇题为《"空气比北京还差"不再算是羞辱》的报导向西方展示了一个事实,北京的天空已不再常有雾霾相伴。...
-
21 6月 2022
借助 TI 全新的 CC2340 无线 MCU,工程师能够在更多的产品中应用低功耗蓝牙技术 北京2022年6月21日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(NASDAQ...
-
06 6月 2022
借助高能效处理器,工程师既能满足外形尺寸要求,又能在任何地点部署智能设计 北京2022年6月6日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(NASDAQ...
-
02 3月 2022
短短十几年间,中国铁路实现了从步入到引领世界高铁发展,已成为当代的"经济大动脉"。从2008年基建狂飙期的"四横四纵"到2017年的"十横十纵",高铁...
-
20 1月 2022
通过消除对定制ASIC的需求并简化前端设计,测试和测量工程师可以节省数月的设计时间 北京2022年1月20日 /美通社/ -- 德州仪器(TI)(NASDAQ代码:...
-
10 1月 2022
全新的高分辨率77 GHz车载毫米波雷达传感器可探测物体的距离提升40%,实现更精准的盲点监控和更高效的转弯和拐角导航...
-
07 12月 2021
工程师可实现业界领先的交流和直流性能,同时提高通道密度并延长电池寿命 北京2021年12月7日 /美通社/ -- 德州仪器...
-
24 11月 2021
1956年,当斯坦福大学的麦卡锡提出"人工智能"时,他一定没有想到这个概念会在几十年后的中国如火如荼。人工智能不仅仅在引发新的产业革命方面
-
17 11月 2021
如果说成为制造强国对于中国来说是别无选择,那么被看成第四次工业革命重要基石的工业互联网的建设则是必由之路。...
-
13 10月 2021
兼具高速度和高精度以实现更快的实时控制 TI传感器以高达20 kSPS的速度提供超高精度并将功耗降低至少70% 北京2021年10月13日 -- 德州仪器...